This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ24040和 BQ2404X 系列充电完成引脚行为、/CHG

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24090, BQ25100, BQ21040, BQ24050, BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753020/faq-bq24040-and-bq2404x-family-charge-complete-pin-behavior-chg

主题中讨论的其他器件:BQ24090BQ25100BQ21040BQ24050BQ24040

BQ2404X 系列充电器具有充电完成引脚/CHG、用于指示充电正在进行或完成。  但在某些情况下、电池充电已停止(无电池电流)、但/CHG 指示已充电。  在其他情况下、电池正在充电(电池电流)、但/CHG 未指示正在充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这也适用于 BQ21040、BQ24050、BQ24090和 BQ25100系列器件。

    开漏输出中的/CHRG 引脚、用于指示正在进行电池充电周期。 当器件检测到有效电源并开始为电池充电时、该引脚将变为低电平。 当器件检测到电池已充满电(更改完成/终止)时、引脚将变为高阻抗。

    为了优化终端用户体验、以下特定情况下的充电器行为如下:

    1)    如果 TS (NTC)引脚指示过热条件充电暂停、但由于未检测到终止或充电完成、/CHG 引脚将保持低电平。  当温度降低时、充电将恢复、/CHG 引脚将保持低电平。

    2)     如果在终止/充电完成后电池电压下降至再充电(V-RCH)、BQ2404X 将自动重新启动充电。 这样做是为了保持电池充满电。 在这种情况下、即使充电已开始、/CHG 引脚也会在终止后保持高阻态。

    3)     在 OVP 关断或充电计时器故障期间、/CHG 为高阻态

    请注意、第一个充电周期-将在加电时启动、使用 TS 引脚禁用/启用或检测电池插入、/CHG 为低电平时启动。 退出 TTDM 模式或电池电压低于 V-RCH 时、启动充电循环但不启动第一个充电循环。

    其他信息请参阅 BQ24040数据表充电完成数据表第8.3.7节另请参阅第8.4.1节中的表。

    注意---- 2019年5月20日更新了第2节----以保持高阻态