This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2651EVAL:该器件能否输出5.1V 电压?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2651

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752611/lm2651eval-can-this-part-output-5-1v

器件型号:LM2651EVAL

您好!

我对 LM2651EVAL 板感兴趣、并想知道该器件是否能够提供5.1V 的功率。 我希望使用12V 电源为 Raspberry PI (5.1V 时最多消耗1A 电流)供电(所有这些都在直流模式下)。 集成到电路板中的 LM2651芯片似乎能够处理这种类型的负载、但是电路板本身显示它具有可调功率输出、但不提供范围。 那么、我可以将此板用于我的应用吗?

此外、如果我能够做到这一点、用户手册说、在 LM2651EVAL 电路板销售的设置中、它输出2.5V 电压、并且可以通过更换电阻器来更改此电压。 实际执行此操作的容易程度如何、以及建议为该应用使用哪种电阻器?

非常感谢您的参与、  

POL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pol、

    LM2651将适合您的应用。 描述 Vout 输出范围的最简单方法是、对于降压转换器、它主要受 Vin 的限制。 输入电压最大为14V 时、输出电压可设置为5.1V。 有关 Vout 限制的更多信息、请参阅此 TI 应用手册 http://www.ti.com/lit/an/slyt293/slyt293.pdf 

    要更改电路板、您需要移除电流电阻器、然后将0805表面贴装电阻器焊接到电路板上。 需要使用焊铁和一些焊接经验来替换电阻器。

    要设置 Vout、您需要遵循用户指南中的公式1。

    对于您的情况、请插入5.1V 并找到最接近的标准电阻器值。 R1 = 66.5k 且 R2 = 21.5k 的组合可为您提供5.067V 的输出电压。 如果您需要接近5.1V、则可以尝试其他组合。

    有关 EVM 上使用的电阻器的更多规格、请参阅用户指南中的 BOM。 建议使用0805、1%电阻器。  

    谢谢、

    Alec Heierman

    TI 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    四次触发、您已经得到了响应。 无论如何,我会把这个保留在这里****

    POL、

    是的、这可以输出5.1V 电压。 LM2651的 FB 基准电压为1.238V、因此您只需更改 R1或 R2 (请参阅下文)即可获得电阻分压器、从而在 VOUT = 5.1V 时提供1.238V 电压。 对于此特定情况、您可以将 R2 (下面的红色框)更改为6.65欧姆。 您可以使用任何所需的电阻器。 表面贴装0805是原始尺寸、但我认为任何相当小的电阻器都可以。

    另一种选择是使用 降压模块。 这与转换器类似、但器件型号中包含电感器(和其他组件)。 这将是一个更小的解决方案。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的 Alec。 我认为这对电阻器在精度要求方面应该足够了。
    谢谢、
    POL。