器件型号:LM2651EVAL
您好!
我对 LM2651EVAL 板感兴趣、并想知道该器件是否能够提供5.1V 的功率。 我希望使用12V 电源为 Raspberry PI (5.1V 时最多消耗1A 电流)供电(所有这些都在直流模式下)。 集成到电路板中的 LM2651芯片似乎能够处理这种类型的负载、但是电路板本身显示它具有可调功率输出、但不提供范围。 那么、我可以将此板用于我的应用吗?
此外、如果我能够做到这一点、用户手册说、在 LM2651EVAL 电路板销售的设置中、它输出2.5V 电压、并且可以通过更换电阻器来更改此电压。 实际执行此操作的容易程度如何、以及建议为该应用使用哪种电阻器?
非常感谢您的参与、
POL。