This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5010A:数据表规格详细信息

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5010A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752057/lm5010a-datasheet-spec-details

器件型号:LM5010A

团队、

我的客户正在寻找有关数据表规格的更多详细信息:

我要查看的参数之一是在5.25V 时发生的 UVLO。  5.25V 是典型的数据表值,我对该参数的范围或分布感兴趣。  没有定义最小边界、我假设最大边界是6V 最小输入电压或6V 最小值减去一些迟滞。  这是您可以帮助我的吗?   

此外、LM5010A 数据表的图1中还显示了启动序列图。  是否有类似的关断图?  我对电源增加到上电和降低到断电时 UVLO 的迟滞工作方式感兴趣。  

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Viktorija,

    我将查看5.25V 分布、然后返回给您。

    当输入达到 UVLO 时、IC 停止开关。 波形将显示 VIN 下降、VCC 下降、SW 停止、VOUT 放电是负载和输出电容的函数。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Viktorija,

    我们已经通过电子邮件进行了讨论。 在我们的室温测试中、VCC 在5.21和5.35之间变化。

    Sam