This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3851:TPS3851是否可用作计时器?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3851, TPS3431, TPS3430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752819/tps3851-can-tps3851-used-as-timer

器件型号:TPS3851
主题中讨论的其他器件: TPS3431TPS3430

您好!

我们的产品是否满足以下要求?

当时间小于30秒时、输出跟随输入信号。 当时间高于30秒时、输出为低电平。

我推广 TPS3851、它可以在该应用中使用吗? 或者您有什么好的建议吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Betty、

    是的、我相信您选择的看门狗监控器将起作用、但如果不需要电压监控、请使用 TPS3430或 TPS3431。

    TPS3430允许您对输出保持低电平的时间进行编程、TPS3431具有固定的200ms。

    使用这些器件时、可以通过 CWD 上的外部电容器将看门狗超时设置为30s。 这意味着一个脉冲必须在看门狗超时之前到达 WDI、否则/WDO 将转换为逻辑低电平。 根据使用 TPS3430或 TPS3431、输出将保持低电平、以实现可编程看门狗故障延迟或固定延迟。

    如果您需要任何其他支持来帮助应用程序正常运行、请告诉我。 谢谢!

    Michael