This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54540-Q1的输出噪声

Guru**** 2579705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54540-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752712/output-noise-of-tps54540-q1

主题中讨论的其他器件:TPS54540-Q1

我们有关于 TPS54540-Q1的问题。

VIN=30V
VOUT=5.5V
Iout=3.7A

在以下情况下、输出噪声会增加。
从1、000人中可以看出上述现象。


频率=直流~100kHz
温度=-10℃
(℃μ V 和℃μ V 时噪声不会增加)

(设备异常)
直流~50kHz
低温:-65~75dB
正常和高温:低于80dB

超过100kHz
低温:低于80dB
正常和高温:低于80dB

(正常设备)

直流~50kHz
低温:低于80dB
正常和高温:低于80dB

超过100kHz
低温:低于80dB
正常和高温:低于80dB

我们检查了 TPS54540-Q1的外部电路。
这几乎相当于 EVM 的电路。
我们认为我们的电路没有问题。

当我们将 IC 从异常器件更改为正常器件时、不会发生这种 pjenomenon。
关于异常设备、
当我们更改外部器件(寄存器、电容器、电感器)时、输出噪声不会改善。

问题1.
您是否知道在低温和低频时噪声增加的原因?

问题2.
外部电路设计是否会增加输出噪声?


我们有电路和波形的数据。
但我们无法在 e2e 中打开这些数据。
是否可以使用私有 e2e?

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    西泽-圣、

    我已通过直接消息共享了我的电子邮件。 请将波形发送给我、我将进行查看。 收到波形后、我将再次发布。

    Sam