This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24715:看门狗挂起问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752341/bq24715-watchdog-suspend-issue

器件型号:BQ24715

你好

   客户使用 内含 BQ24715的 PCB 测试 EC FW。

他们发现由于看门狗定时器被启用、充电被暂停(缺省值:175秒)。

通过将寄存器0x12设置为0x065E 来禁用看门狗计时器后、充电仍会自动暂停。

我们应该不需要写入充电电压/电流来在禁用看门狗计时器后保持充电、对吧?

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确。 如果 IC 在看门狗时间周期内未接收到写入充电电压或充电电流命令并且启用了看门狗计时器、则充电将暂停。

    此致、
    Alejandro