This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54540-Q1和 TPS54540B-Q1之间的区别

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54540-Q1, TPS54540B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752263/between-tps54540-q1-and-tps54540b-q1

主题中讨论的其他器件:TPS54540-Q1TPS54540B-Q1

我们有关于 TPS54540-Q1的问题。

问题1.

请告诉我们 TPS54540-Q1和 TPS54540B-Q1之间的差异。

问题2.

为什么要发布 TPS54540B-Q1?

TPS54540-Q1是 NRND。

您是否对 TPS54540-Q1有任何疑问?

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    西泽-圣、

    让我来看看这一点、并尽快返回给您。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    西泽-圣、

    B 版本添加了非 B 版本没有的钝化层。

    B 版本还包括改进的内部电路、以提高 OVP 电路的稳健性。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    我们的客户使用 TPS54540-Q1。
    ℃温度为-10 μ V 时、输出噪声会增加。
    ℃μ V 和℃μ V 时、噪声不会增加。
    噪声以低频(~100kHz)为单位增加。

    您是否知道在低温和低频条件下输出噪声增加的原因?
    我们检查了 TPS54540-Q1的外部电路。 但这不成问题。


    此现象(低温下噪声增加)是否与 TPS54540-Q1至 TPS54540B-Q1的变化有关?


    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    西泽-圣、

    输出噪声具体意味着什么? 输出是否波动、是否定期过冲或其他情况? 您有波形吗?

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持!

    这意味着输出电压噪声。
    当℃为-10 μ V 时、输出电压噪声增加大约10dB。

    我们有波形。
    是否可以使用有关波形的私有 e2e?

    我们更详细地询问了这个问题。
    e2e.ti.com/.../752712


    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将在您提供的链接上继续此主题、以便关闭此主题。