This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 哪些器件可用于具有4kV 隔离的6至42V 直流和/或10V 至265V 交流输入以及5V 0.1-0.5A 输出?

Guru**** 2767595 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5161, LM5164, LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752703/what-devices-possible-for-6-to-42v-dc-and-or-10v-to-265v-ac-input-and-5v-0-1-0-5-a-output-with-4kv-isolation

主题中讨论的其他器件:LM5161LM5164LM5180

大家好、

我们的客户询问了推荐的器件和可能的拓扑、以满足以下要求。

 *****

我对电源还有另一个要求。 有关要求的详细信息如下。

要求1.

输入电压= 6至42Vdc

输出电压= 5V、100mA 至500mA

输入应受到高达100V 的电压保护

电源应隔离至最高4KV

 

要求2.

输入电压= 10Vac 至265Vac

输出电压= 5V、100mA 至500mA

如果输入交流电压高于20Hz、则应可切换输入

电源应隔离至最高4KV

 

建议符合上述要求的任何器件。

 *****

要求1是否考虑使用反激式器件的 LM5161和 LM5164、因为隔离可能取决于变压器?

考虑其他哪些器件?

 

由于10V~265V AC 20Hz 不常见、您是否会向我们提供任何信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshwa

    要求1:LM5161和 LM5164将是我的首选选项。 您还可以查看 LM5180、它是我们全新的初级侧调节反激式器件。

    要求2:这是高压电源组的问题。 可能使用反激式。 可能是两级解决方案。

    Sam