This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5020:振荡器:RT 电阻值? 针对 DCM/CCM 的建议?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752925/lm5020-oscillator-rt-resistor-values-recommendation-for-dcm-ccm

器件型号:LM5020

团队、

1) 1)关于 SNVS275F 中的 RT 建议: http://www.ti.com/product/LM5020
"电气规格:振荡器"表(第4页)和图5 "OSC 频率与 RT"(第5页)之间似乎存在一些差异。
-应使用哪一个?
您能确认以下内容是否可行吗?
        30k < RT < 100k
-可能的最低 OSC 频率是多少,需要使用什么 RT 值?

2) 2)是否建议使用 DCM、CCM 并将占空比控制在50%?

3) 3)如何将两个 LM5020同步在一起?
其思路是使两个 LM5020的 PWM 交错180度。 有可能吗?如何实现?

提前感谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Anthony

    请注意、LM5020有两个版本。 LM5020-1和 LM5020-2

    第4页的电气特性表和第5页的图5介绍了 LM5020-1频率设置。 LM5020-2开关频率遵循与图5相同的趋势、但为电气特性表注3所述开关频率的一半。 根据图5中的图形、LM5020-1的建议最低开关频率约为65kHz。

    对于其他两个问题、请发送应用规格。 这将有助于确定 CCM 运行还是 DCM 运行是否适合您的应用。

    如果交错两个反激式稳压器、则不是典型值。

    谢谢、

    Garrett