This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:咨询 BQ78350+BQ76930+BQ76200 SCH 审核和电荷泵问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76200, BQ76930, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752809/bq78350-inquire-bq78350-bq76930-bq76200-sch-review-and-charge-pump-issue

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件: BQ76200BQ76930BQSTUDIO

您好、先生、

请允许我帮助我们就我的客户问题提供一些建议、如下所示:

我的客户 C-tech 有三个项目并使用我们的 BQ78350+BQ76930+BQ76200、请参阅附件中的 SCH。

他们面临 BQ76200电荷泵工作异常问题、在重新启动电源时不会激活。

附件中的波形是7系列应用、黄色和蓝色是 MOS 栅极电压。

此外、它们还有另一个14系列平台面临相同的问题、它们使用 BQStudio RESET 命令、当重新启动电源时、电荷泵将不会激活、在此状态下将出现高频开关噪声。

您能否帮助您首先查看 SCH、以查看是否存在导致此问题的潜在风险?

e2e.ti.com/.../7S5P_5F00_BQ78350_2B00_76930_2D00_0626_2800_ARTHUR_2900_-FOR-SIMON.pdfe2e.ti.com/.../7S5P_5F00_BQ78350_2B00_76930_2D00_0626_2800_C_2D00_tech_2900_.pdf

谢谢你。

Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Edward:

    调试此问题的最佳参考是此应用手册: www.ti.com/.../slua794.pdf
    我不知道问题的原因、但下面是我们对原理图中可以观察到的内容的反馈:
    -如果 R16、R18上的电阻较大、则电阻较小、其中电阻值为620欧姆。 我认为一些 FET 供应商建议电阻的~90%应位于公共路径上。
    -对于 FET、电荷泵电容器的大小看起来合适、4个电容器的大小为4.2nF x 25 = 420nF。
    C2和 C46可能会增加负载、但它们很小、显示为 NC。
    C14表示它是正确的值。
    -可能是在组装中替换了或短接了一些东西。
    -调试时、您可以将 PACK+连接到 Vp+以查看是否打开、这可能表示启动 PACK+时出现问题。 或者您是否可以将 CHG_EN 与 DSG_EN 分开。

    此致、
    Matt