This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2388:浪涌测试后芯片损坏

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2388, TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752725/tps2388-chip-damaged-after-surge-testing

器件型号:TPS2388
主题中讨论的其他器件: TPS23861

您好!

TPS2388在4KV 浪涌测试后损坏。 此测试在引脚 RJ45连接器处注入浪涌电压 、即使 每个 引脚上都有 TVSS、但 仍会发现 VDD 引脚损坏。

TI 能否提供有关"如何改进浪涌测试中的性能"的应用手册?

谢谢你。

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CT、

    请查看 TIDA01411和此应用手册(www.ti.com/.../slua818.pdf)。 此参考设计基于 TPS23861、但外部保护电路应相同。 该板在不同端口上通过了1kV、2kV、4kV 和6kV 测试。 谢谢。

    此致、
    一分钱