This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:一些问题

Guru**** 2531080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752719/tps23880-some-questions

器件型号:TPS23880

您好!

以下是有关 TPS23880的2个问题:

软件可以实现自动模式、但在软件加载 CADE 之前、是否有任何基本的自动模式功能?

2.我们的客户计划将 TPS23880的3个用于12端口 PSE、I2C 连接是否存在任何限制? 或者他们只能使用 I2C 总线从 MCU 连接到这3个芯片?

谢谢、

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 C.T:

    请查看我的答案。 谢谢。
    1、软件可以实现自动模式、但在软件加载代码之前、是否有任何基本的自动模式功能?
    [回答]为了实现完整的 TPS23880功能、必须加载 SRAM 代码并进行一些基本配置(工作模式(0x12)、启用直流断开(0x13)、配置功率分配(0x29)、启用检测/分类(0x14))。

    2.我们的客户计划将 TPS23880的3个用于12端口 PSE、I2C 连接是否存在任何限制? 或者他们只能使用 I2C 总线从 MCU 连接到这3个芯片?
    [回答] TPS23880的数量限制为16、因为我们使用4个地址引脚(A1-A4)。 您只需将所有 I2C 总线连接在一起、并根据需要通过数字隔离器连接到 MCU 即可。

    此致、
    一分钱