This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40057:高温下的 TPS40057锁存问题

Guru**** 2580925 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40057

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752863/tps40057-tps40057-latch-issue-in-high-temperature

器件型号:TPS40057

大家好、

我的客户 在短路测试期间使用 TPS40057时遇到问题。

将温度设置为低电平或室温时、电路可在电路退出短路模式后重新启动。  将 温度设置 为50℃时、仅当切断电源并再次接通电路电源时、电路才会在短路测试后重新启动。 我没有发现任何提到 IC 的词语会在过热、过流或短路情况下锁存。 您能帮助分析此问题吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    莱纳、

    我不知道有什么问题、但我会咨询团队。

    同时、您能否提供显示此问题的示波器截图?

    谢谢、
    Sam