This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:如何验证器件是否处于关断模式?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752621/bq78350-how-do-i-verify-the-device-is-in-shutdown-mode

器件型号:BQ78350

我可以读取 0x0054的 OperationStatus ()[SDM]位16、但无论我是否两次将0x0010发送到 ManufacturerAccess()、它始终为1。 在发送这些命令后、设备的行为通常与 SDM 中的行为类似、但我想用一种方法进行验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    使用关断命令时、BQ78350将向 AFE 发送命令、以关闭 REGOUT 电源。 您可以观察 REGOUT 电源上的电压以确保其关闭。 此外、BQ78350的电源电流在关断期间将变得非常低、因此您也可以对其进行监控。

    此致、
    Matt