This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ76930EVM (BQ78350-R1 + BQ76930)不能#39;t 在关断模式下唤醒。

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930EVM, BQ78350-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752303/bq78350-r1-bq76930evm-bq78350-r1-bq76930-don-t-wake-up-on-shutdown-mode

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他部件:BQ76930EVMBQSTUDIO

尊敬的先生:

我已经在 Battery Management Studio 中测试了 BQ76930EVM。

它将 SMBus 与 EQ2400和 BQ78350-R1相连。

我向 BQ78350-R1发出了3次关断模式命令。 但 BQ78350-R1未唤醒 up...it 看起来 BQ78350-R1已死亡。

如何唤醒 BQ78350-R1?

请提供任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dexter:

    您可能会尝试对器件固件进行重新编程、以查看器件是否恢复。 您可以按照 EVM 用户指南的固件编程部分中的步骤进行操作。

    此外、如果监测计未检测到预期的电池(或电池仿真器电阻分压器)、它将关闭 AFE 并需要重新启动电路板。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Matt:

    感谢您的回复、

    我无法重新编程器件固件。 它未通过 SMBus 进行连接。 BQ78350-R1似乎是裸片。

    我检查了 BQ78350-R1在第一次和第二次上升时是否制动。 但第三次关断命令不会触发。

    我认为这不是重新启动和重新编程问题...

    请检查关机命令问题...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dexter:

    我怀疑固件可能已损坏。 在关断过程中、可能会有 SMBus 写入数据闪存、这是一个漫长的过程。 如果是固件、您应该能够对其重新编程。 即使 BQStudio 未自动检测器件、固件编程仍然是可能的。 成功重新编程后、您需要重新启动 BQStudio。

    如果这无法解决问题、我不知道还有什么原因会导致器件无法识别(除非已损坏)。 shutdown 命令不会损坏设备。

    此致、
    Matt