请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25882 您好!
客户希望在 没有主机控制的情况下评估 BQ25882EVM-001、并且还希望将 IINDPM 设置为500mA。 我知道它具有 用于调节 IINDPM 设置的 RLIM 电位器(R5)、但在 R5=10k Ω 时、最小设置为1.094A。 它们不想替换 RILIM 电阻器、因此我建议使用 D+/D-检测。 是否可以通过短接 D+和 D-引脚将其设置为 SDP 500mA?
此致、
Satoshi