This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256303:UCC256303

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256303, UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752511/ucc256303-ucc256303

器件型号:UCC256303
主题中讨论的其他器件: UCC25600

尊敬的 Mike:

我发现了一个问题、可能会对我所面临的问题负责。 我注意到 UCC256303从 HS 点获取了一些信息、即自适应死区时间控制。 根据我的原理图、HS 接地、因为 UCC256303不直接驱动功率 MOSFET、而是通过专用的 HB MOSFET 驱动器驱动。 (LLC_FET_H、LLC_FET_Low 发出驱动器输入)

HS 引脚的接地是否 存在问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike 将回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    需要将 HS 引脚连接到开关节点以实现正确操作。  根据开关节点的 dv/dt、它将调整死区时间以实现 ZVS。  如果接地、UCC256303将不会发生操作。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    感谢您的快速回复。 似乎我必须更改我的设计。
    我想无法根据需要将 UCC25630x 系列与外部驱动器结合使用。

    Daniel。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    如果您真的想使用单独的驱动程序、您可能会考虑使用 UCC25600 LCC 控制器。 引脚更少、您必须对最小开关频率和死区时间进行编程才能实现 ZVS。

    此致、

    Mike