This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5045:SS&SSSR @最大电容

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752636/lm5045-ss-sssr-max-capacitance

器件型号:LM5045

你(们)好

我的客户有疑问。

发生了客户 SS 和 SSSR 的容量值增加、SSSR 应在 SS = 2V 时开始上升、
但出现了 SSSR 在 SS=5V 时开始上升的现象
请查看随附的。

区别仅在于 SS 和 SSSR 的容量值、但容量值是否有上限?

e2e.ti.com/.../LM5045.pdf

最恰当的考虑

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 T Kishi、
    我想发生的是这种情况。
    当进入 COMP 引脚的反馈信号小于800uA (同时 SS=2V)时,SSSR 变为有效
    您已经使用1uF 电容将软启动时间设置为100mS、并且您的控制环路可能具有一些非线性、需要更大的误差信号才能生成200uA。
    如果您可以断开反馈路径、从而使 ICOMP = 0mA、则可以对此进行测试。
    然后,当 SS>2V 时,您应该得到一个同步整流器驱动信号。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢你的答复。

    我将与客户核实。
    如果 COMP 受到影响、可连接到 SS 引脚的最大容量是多少?

    注意事项
    T Kishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 T Kishi:
    未指定该数字、但我认为您期望的100mS 对于任何电源而言都是不合理的数字。
    请记住、您正在查看同步整流器的启动时间。
    由于输出电流如此低、同步整流在启动期间没有任何好处。
    电源仍将通过 FET 的体二极管启动。
    如果您需要软启动时间、则需要查看栅极驱动信号。
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    正如您所说、100ms 过大。 我预计最多10ms 是限制、但客户正在寻找最大的数字。
    请你配合吗?

    注意事项
    T Kishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 T Kishi:
    不用客气。
    此致
    John