This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:BQ24725A 在电池电源和直流电源之间切换时的压降

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752718/bq24725a-the-voltage-drop-when-switching-between-battery-power-and-dc-in-power-for-bq24725a

器件型号:BQ24725A

尊敬的先生:

我们的客户目前正在使用 BQ24725A、在电池电源和直流电源之间切换时会出现压降。(压降约为0.6V。 请参阅下面的波形)、它可能会导致电池达到截止电压(它们将其设置为当前6V)

  

我们一直在做一些实验、我们发现如果减小与 MOS 中直流电源并联的两个电容(请参阅下面的原理图)、则可以缩短压降时间并使压降小于0.6V。 因此、我们 是否会向 RD 建议最小电容值? 目前、它们根据建议的规格放置2.2nF 和100nF 的电容。 请告诉我我们是否可以减小这些电容,以及您是否建议使用最小值。 或者、如果您有任何其他解决方案来帮助解决此问题?提前感谢

BRS

阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    您应将 CGS 值保持为 CGD 的20倍或更高。

    如果您加快了 ACFET/RBFET 导通时间、还请确保出于安全目的使用 MOSFET SOA 操作区域。

    谢谢