This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:器件开关期间的工作静态电流是多少?

Guru**** 2693355 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR14030SEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752153/lmr14030-q1-how-much-is-the-operating-quiescent-current-during-device-switching

器件型号:LMR14030-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR14030SEVM

大家好、团队、

我是 TIJ 的 Yuta Kurimoto FAE。

我从客户那里得到一个关于 LMR14030SQDDARQ1工作静态电流(IQ)的问题。

问:您知道在 Iout = 0时开关时的 IQ 吗? 如果是、请告诉我 IQ 的值以及测量条件(输入电压、输出电压、Ta、Fsw、RFBT、 RFBB)

在数据表中、我可以在没有开关的情况下看到 IQ。 但是、我无法在开关中找到 IQ。

谢谢、

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yuta、您好!

    我们只有工作静态电流(非开关)。 我们在开关时没有 IQ 数据。

    Gavin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gavin、您好!

    谢谢、您是否可以使用 LMR14030SEVM 通过开关测量 IQ 数据? (@ Vin=12V、Vout=5V、Fsw=600kHz、Iout=0、Ta =室温)?

    我今天必须为客户回答这个问题、但今天我没有太多带宽...

    谢谢、

    Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yuta、您好!

    数据大约为0.117mA。

    Gavin