This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24620:PowerPAD 未连接

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752580/bq24620-powerpad-not-connected

器件型号:bq24620

我有一个采用 bq24620的原型板。  根据数据表、IC 底部的 PowerPAD 应连接到接地端;但是、在这些原型板上、PowerPAD 是浮动的、不会特意连接到任何部件。

我在上面写的"有意"是因为 Gerber 图显示 PowerPAD 未连接到任何网络;但是、引脚2、6、3 4、9、10、11、13、 12和14都硬接地。  引脚11是唯一应接地的引脚、因此在构建这些电路板期间 PowerPAD 可能会短接至上面列出的所有引脚。

如果我可以防止 PowerPAD 短接所有这些引脚(假设情况是这样)、设计是否有机会工作?  我意识到 PowerPAD 上缺少接地将降低载流能力和热传递。  引脚11上的接地连接是否足以让设计为一对锂离子电池充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steven、

    电源板用于散热。 栅极驱动器会在高占空比/高电流下变热。 如果您可以确认上面列出的其他引脚不接地短路、则 IC 应在低电流条件下工作。 我将从小于500mA 的极低充电电流开始。