This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:图 充电期间的效率

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752252/bq24780s-the-fig-about-efficiency-during-charging

器件型号:BQ24780S

我知道。 开关的输出电压越高、效率越高。  

但如图所示、数据表中的最高效率为11.1V

为什么会这样呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    虽然从理想的角度来看这是正确的、但这里还有其他因素可以发挥作用:

    首先要想到的两个问题是:
    1) 1)输入感应电阻(RAC) IR 损耗。
    2) 2)输入背对背反向电流保护 FET - IR 损耗。

    这两种损耗实际上都会随输出电压的增加而增加、因为在电池电压下、当输出电流相似时、平均输入电流会增加。


    此致、
    Joel H