This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A16:包括线路与放大器在内的精度;负载调节

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A16

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752534/tps7a16-accuracy-including-line-load-regulation

器件型号:TPS7A16

您好!

如果 TPS7A16输入电压在 Vout+0.5V 和60V 之间波动、同时负载在10µA…100mA 之间变化、温度范围内的总最大精度是否为+/- 2%、或者您是否需要考虑线路和负载调节等附加参数、这些参数可能会分别增加另一个+/- 1%的典型值?

谢谢、
KF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KF、

    在测试条件下、TPS7A16的总输出精度为+/- 2%、如下所示。 这是该器件在整个线路、负载和温度范围内的总精度、其中结温范围为-40 C 至125 C。第二列中显示了此测量的线路和负载范围:

    因此、除了温度引起的任何变化外、总体精度规格还包括由于稳压器的线路和负载调节而导致的输出变化。 您不需要对其进行说明。

    谢谢、

    Gerard