This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:IN-DPM 功能

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752563/bq21040-in-dpm-feature

器件型号:BQ21040

我希望确保了解此产品的 IN-DPM 功能。 我的应用的充电源可以是任何 USB 充电器-从500mA 端口到更高电流源。  是否可以将充电电流设置为最大值(800mA)并让 IN-DPM 功能调整特定充电源的电流?

谢谢、

Elizabeth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Elizabeth
    是的、没错。
    当输入电压达到4.3V 时、单元将进入 DPM 并降低输出电流、以防止输入进一步下降。