This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25117:无输出、webench 和 EVM 之间有何区别?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752484/lm25117-no-output-what-s-different-between-webench-and-evm

器件型号:LM25117

我们使用 TI webench 工具来设计 LM25117、输入为18至26V、输出为16V/7A。 在测试期间、resault 为无输出、我们发现 webench 和 EVM 之间的原理图不同。 您能否帮助我检查什么是错误值或电路以使其无法输出?

我的原理图:

Webench:

EVM:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Che Yi Su、

    我将查看这些原理图。 我可以说 WEBENCH 可能不会与 EVM 具有相同的原理图、因为 WEBENCH 是根据您的规格设计的。 该 EVM 旨在满足单个通用规格。

    您是否有一些测试/调试数据? FB 在无输出板上是否有电压? VCC 是否出现?

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们尝试将 IC 从 EVM 更改为我的板、EVM 仍然可以正常工作。 尝试通过移除接地电阻将 UVLO 点更改为更低。 FB 引脚未短接或开路。 我们发现 EVM VCC 和斜坡设计不同。 是不是原因导致无输出?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Che Yi Su、

    尝试将您的 R5从10欧姆更换为短路。

    请在启动时共享波形:

    • 输入电压
    • FB
    • 比较
    • 软件
    • 好的

    另请共享布局。

    Sam