This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC20520:这是否只能用作单路输出?

Guru**** 2581655 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC20520, UCC5310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752209/ucc20520-can-this-be-used-as-a-single-output-only

器件型号:UCC20520
主题中讨论的其他器件: UCC5310

我购买了此隔离式栅极驱动器、目的是用作低侧 n 型功率 MOSFET 栅极驱动器。 我已经完整阅读了数据表、但它没有明确说明如果未使用输出引脚应该是什么、例如、如果我使用输出 A 来驱动功率 MOSFET 栅极并且未使用输出 B。 数据表第23页上的" UCC20520有效地结合了隔离和缓冲驱动功能。 UCC20520 (具有高达18V 的 VCC1和25V 的 VDDA/VDDB)功能灵活且通用、因此可用作低侧、高侧、高侧/低侧或半桥驱动器"。 我是否应该将输出 B 引脚保留为无连接? 或者、我是否应该在数据表中的示例中所示的 VDDB 和 VSSA 之间使用耦合电容器、而不是将其连接到任何其他器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    A 和 B 输出彼此完全隔离、因此如果您不想使用 B、只需将其全部断开即可。

    由于您只需要一个通道、您是否看到过 UCC5310?