This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54618:我是否可以在 EN 引脚上使用另一个电压轨来进行电源定序?

Guru**** 2579385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752310/tps54618-can-i-use-another-voltage-rail-on-en-pin-for-power-sequencing

器件型号:TPS54618

尊敬的专家:

我可以使用 EN 引脚上的另一个电压轨进行电源定序吗? 我想在另一个1.8V 电源轨准备就绪时启用 TPS54618。 我对 EN 引脚使用 RC 电路、如下所示。

但是、我注意到 EN 引脚有一个内部上拉电流源、这最终可能导致1.9uA 的反向电流流入我的1.8V 电压轨。 这会是个问题吗? 也许我只能使用 EN 引脚的开漏输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    仅当1.8V 电压轨出现问题时、我才会看到这是一个问题。 只要您遵守数据表中的规格、TPS54618就可以满足此要求。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Sam。
    上拉电流源电压合规性如何?
    EN 引脚建议的输入电压是多少? 数据表仅列出最大4V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我建议 EN 电压不超过4V。 上升阈值为1.25V、因此超过该阈值的任何值(加上一些安全裕量)都应该起作用。

    Sam