This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4041A12:LM4041A12

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4041-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752073/lm4041a12-lm4041a12

器件型号:LM4041A12
主题中讨论的其他器件:LM4041-N

我们目前在产品中使用  的部件具有以下标记:

(National Semi Logo) 47016

          4041A

           IZ1.2

我们 有几个问题:

这些 器件是否符合 RoHS 标准?

2.供将来参考:

字符47016的含义是什么?

我们如何使用47016字符的含义来确定 器件是否符合 RoHS 标准?

如   有可能、请在周一的12-3-18提供至少第一个问题的答案。

此致、

Mark Christensen

组件工程师

mark.christensen@aei.com
716-438-7655 x 7523 (宽)

http://www.trekinc.com

  

            

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    很抱歉、我们在12-3-18之前未返回给您。 E2E 系统出现问题。

    您拥有的器件是 LM4041-N
    www.ti.com/.../lm4041-n-q1.pdf

    您可以在 OPA 上的第13节中找到标记。 它们将在右侧列中。
    "4041A IZ1.2"是与可订购器件名称一同提供的器件标识。
    47016可能是一个编码工厂/批次代码。
    如果您在 OPA 上查找"4041A IZ1.2"、则表明器件采用符合 RoHS 标准的环保计划"绿色环保"。

    -Marcoo