This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ21701:LMZ21701SILR 主体厚度

Guru**** 2578795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752247/lmz21701-lmz21701silr-body-thickness

器件型号:LMZ21701

您能为我们提供 MPN:LMZ21701SILR 的封装厚度(无引线)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shruti、

    我相信我们已经离线回答了这个问题、但是为了在这个论坛上回答您的问题、封装厚度为1.3mm (典型值)。

    此致、
    Jimmy