This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65320D-Q1:用于自举电容器充电的电流路径

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65320D-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752186/tps65320d-q1-current-path-for-recharging-the-bootstrap-capacitor

器件型号:TPS65320D-Q1

通过查看数据表中的方框图和说明、不清楚电流循环为自举电容器充电的确切路径。 DS 提到了低侧二极管、但我不确定它是指方框图中所示的第二个 MOSFET 的体二极管还是电路中的外部环流二极管。 您能否澄清自举电容器充电的过程?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lenio、

     它肯定是低侧二极管、而不是体二极管。

    7.3.1.4压降模式运行和自举电压(BOOT)

    TPS65320D-Q1降压稳压器具有一个集成式启动稳压器、需要一个小型陶瓷电容器

    引脚和 SW 引脚之间的引脚、以为高侧 MOSFET 提供栅极驱动电压。 启动

    当高侧 MOSFET 关断且低侧二极管导通时、电容器会重新充电。 它的值

    μF 电容器必须为0.1 μ F。 TI 建议使用电介质等级为 X7R 或 X5R 的陶瓷电容器和

    由于在温度范围内和过压情况下具有稳定特性、因此额定电压为10V 或更高。

    如果您需要更多信息、请告诉我。