This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3823:TPS3823的 WDI 功能

Guru**** 2583815 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752184/tps3823-wdi-function-of-tps3823

器件型号:TPS3823

我们的复位电路存在异常行为、我们在这里使用的是 TPS3823。

我们发现系统将意外重启、看起来复位(PIN1)已生效。

目前、我们将 TPS3823的 WDI (PIN4)设置为高阻抗、这意味着我们需要从系统中禁用 WDI 计时器。

我们发现 WDI 引脚上仍然有一个周期脉冲、它应该是 TPS3823自己的 WDI 脉冲以确保复位不会生效、但是波形类似于三角形、峰值电压较低(仅限1.5V 左右)、此外、周期大约为1.7sec (超过最小看门狗超时周期:0.9sec)。

在 WDI 上使用0.1uF CAP (C260)时、脉宽约为10ms、 可以重复系统重启。  

2.移除0.1uF 电容、脉冲宽度约为2us、目前尚未重启。  

我们不确定0.1uF 去耦电容是根本原因、但即使没有0.1uF 电容、我们仍然担心该 WDI 波形会意外触发复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、

    1.7秒的周期在最小值(0.9s)和最大值(2.5s)范围内、因此这似乎是您看到的看门狗超时。

    WDI 引脚充电至一个设定超时的内部基准电压。 WDI 引脚上不应存在任何去耦电容器、因为这将影响看门狗计时(因为该引脚以不同的速率斜升至内部基准电压)。 请移除去耦电容器并检查器件是否按预期工作。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Michael 的支持、这解决了我的问题。