This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:使用 bq34110检测铅酸电池、运行状况和剩余电量

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752237/bq34110-use-bq34110-for-detect-lead-acid-battery-health-and-capacity-remaining

器件型号:BQ34110

大家好、

我想在系统端使用 bq34110来检测插入式铅酸电池的运行状况和剩余电量。  

系统仅由两节12V 铅酸电池并联的电池组供电。 此系统不为电池组充电、电池用完后、用户只需更换已充电的电池组即可。 因此、该系统的电池组是可更换的。   

如果电池组太旧而无法使用(内部电阻测量?)、系统需要向用户报告 用户知道他们需要更换一个新的。  

您能否提供有关如何实现此功能的详细信息? 谢谢!

此致、

Alex