This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BQ76940:BQ76940、无 REGOUT

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752507/ccs-bq76940-bq76940-no-regout

器件型号:BQ76940

工具/软件:Code Composer Studio

我在 C 采样中使用了 BQ76940,没有 REGOUT 输出,而 MCU 没有软件, 如果我在第一次连接电池时将 TS1置为高电平,我已经检查了输入 REGSRC 是否为22V。

 REGOUT 是否存在任何其他条件

非常感谢~~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nan、您好!

    如果您在 TS1引脚上施加大于 VBOOT 阈值的电压、REGOUT 输出应打开。 有一个很好的应用手册介绍了引导开关的一些控制方式。 www.ti.com/.../slua769

    此致、
    Matt