This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:电容器 Cd、Cs 对效率的影响

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752608/bq51050b-capacitor-cd-cs-effect-on-efficiency

器件型号:BQ51050B

大家好、我正在设计 BQ51050B 系列的极小实施方案。 该系列器件具有三个电容器、每个电容器用于 LC 振荡电路的 CD 和 C 部分。 大小是优先级。 我看到 TIDA-00329设计省略了这些内容、但这对充电效率有多大影响? 如果每个电容器只使用一个电容器、并使其处于所需值的10%范围内、那么这是否意味着它的效率会降低10%? 我阅读了数据表和 Qi 标准中的调优指南;我只是不知道该设计对频率失配有多敏感。

此外、CD、C 电容器的建议电压额定值是多少?

谢谢、

Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    TX 的计划在很大程度上取决于 TX。 如果您使用现成的 Qi TX、则需要使用电容器。 如果您正在构建自己的 TX 并且不会声称 Qi 兼容性、那么在没有 CS 电容器的情况下可能会实现这一目标。
    最好使用 CS 电容器、通信效果更好。

    额定电压应为50V。

    我们还可以讨论这一个离线问题。