This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5122:此 IC 是否适用于3-44 VDC 输入至固定48 VDC?

Guru**** 2582055 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752366/webench-tools-lm5122-is-this-ic-good-for-3-44-vdc-input-to-fixed-48-vdc

器件型号:LM5122

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

Webench 工具不允许使用此类值、但数据表提供了:

输入:3至44 VDC

输出:固定48V 直流@ 10A

您是否确认 LM5122可以使用合适的外部组件来处理这一问题?

感谢你的帮助。

Dorian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    这里有两个问题:

    (1) LM5122启动时需要4.5V 电压。 Webench 使其成为开始设计的一项要求。 数据表中的3V 意味着 LM5122在启动后可支持 Vin=3V。 因此、您不应使用3V 作为创建设计的输入条件。
    (2)输出粉末几乎为500W、必须使用 Webench 目前不支持的多相 LM5122。 您可能需要考虑至少四个相位、然后将四个相位合并到多相转换器中、如 www.ti.com/.../PMP7837所示。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi