This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160A:SLVA369A 示例电感器选择

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752498/tps54160a-slva369a-example-inductor-selection

器件型号:TPS54160A

我将创建一个与 SLVA369A 中所述类似的分离轨电源。  在电感器选择部分(1.5)中、选择了150uH 器件。  我查看了所选器件(MSD1260 - 154ML)的数据表、该数据表看起来是并联连接时线圈的电感值。  原理图显示了串联的线圈。  我们是否应该使用寻找串联电感接近136uH 的组件?  我在这里错过了什么?

谢谢、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    原理图看起来电感器是串联的、但实际上它们只通过耦合电感器的互感进行连接(请参阅下面的原理图)。 GND 连接令人困惑、但实际上只是获取次级隔离式输出并将其连接回初级、以实现双电源。

    电感器数据表显示、"每个绕组显示的电感... 当引线并联时、电感值相同。"

    当 PH 变为高电平时、初级绕组是使用的电感、因为次级二极管不导通。

    当 PH 变为低电平时、初级侧和次级侧并联使用、因为电流流经初级侧、通过互感也流经次级侧。

    Sam