This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:PMP4540问题

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752259/tps40210-pmp4540-questions

器件型号:TPS40210

大家好、

我们从定制过程中得到了有关 PMP4540 (升压 TPS40210)的问题。
www.ti.com/.../pmp4540
您可以检查一下并给我们反馈吗?

Q1) C3、C4、C5、C6、
 这些电容器的用途是什么?
 最佳值是多少?
Q2) R1和 C11
 这些器件的用途是什么?
 最佳值是多少?
Q3) Q1、Q3
 为什么该原理图使用电流升压器(Q1和 Q3、VBP 电源)来驱动 MOSFET?
 能否直接从 TPS40210 GDRV 引脚驱动 MOSFET?

此致、
沃特鲁伊托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wataru、

    该设计似乎是在几年前创建的。 我看了一下、希望我能回答您的以下问题:

    (1)这些是用于减少输入直流源的交流电流纹波的输入滤波器。 请按照数据表第8.2.1.2.6节进行选择。
    (2) R1和 C11是一个低通滤波器、用于防止高开关噪声影响 IC。 R11通常选择4.7至10欧姆、C11通常选择0.1uF。
    (3) TPS40210内部驱动器受0.4A 限制。 这接近于300W、内部驱动器的强度不足以驱动大型 MOSFET。 该设计选择包含两个双极晶体管的外部驱动器作为简单的解决方案、以便他可以使用 TPS40210的控制逻辑、但仍然能够提供这种高功率。

    希望这能澄清。

    谢谢、
    Youhao