This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5121:如何进行优化?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752167/lm5121-how-can-tres-be-calcurated

器件型号:LM5121

 大家好、

 我的一位客户正在使用 LM5121为其新产品设计原理图和 BOM。

 对于该设计、他们需要了解设置(断续模式关断时间)。 您是否有任何公式来计算 Tres?

 我知道 Trd 和 Tres 的总时间可通过8.2.2.14重新启动电容器 CRES 中的等式36进行计算

器件数据表的第36页。 但该方程式不是仅用于 tres、因为它包含 Trd。

 请您只为 tres 提供任何公式吗?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nakai-San、

    对于图27中所示的总电阻、它只是 T1 + 8x t_ramp、其中 t_ramp 表示三角斜坡时间周期、而 t1 CRES 第一个的持续时间从1.2V 上升到2.0V 阈值:

    T1 = CRES x 0.8V/10uA

    T_RAMP = CRES * 2V/10uA +CRES x 2V/5uA

    因此、总电流= CRES x 0.8V/10uA + 8 x CRES * 2V/10uA + 8x CRES x 2V/5uA

    希望这能澄清。

    谢谢、
    Youhao