This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:单通道运行

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752110/lm5170-q1-single-channel-operation

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5170

您好!

我正在为 LM5170设计 PCB。 如果我只想将 LM5170用于一个通道的操作、我是否可以离开 RAMP2、HB2、SW2、HO2、LO2、 在将 EN2接地时、COMP2、IOUT2、CSA2和 CSB2引脚悬空?

提前感谢您的善意帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Agus、

    感谢您考虑使用 LM5170。 是的、您可以将这些引脚保持断开状态。 只需注意、探测电路板时、可能会对一些未使用的引脚通电以小心谨慎。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    非常感谢您的确认和谨慎。

    --

    Agus