This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19532KTT:热阻

Guru**** 2581305 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19532KTT, CSD19532Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752154/csd19532ktt-thermal-resistance

器件型号:CSD19532KTT
主题中讨论的其他器件: CSD19532Q5B

您好!

我们收到了客户关于 CSD19532KTT 的问题。
请帮帮我们。

[问题]
他们比较了 CSD19532KTT 和 CSD19532Q5B 之间的热阻。 他们想知道为什么 CSD19532KTT 的 RJA 大于 CSD19532Q5B、而 CSD19532KTT 的 RJC 小于 CSD19532Q5B。 D2PAK 比 SON 更大、因此他们假设 CSD19532KTT 的热阻将小于 CSD19532Q5B。 您能否提供 CSD19532KTT 的 RJA 大于 CSD19532Q5B 的合理原因?

CSD19532KTT

CSD19532Q5B

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yamashiro San、您好!
    感谢您提出的出色问题。 D2PAK 的 Rtheta (j-a)通常在自然通风条件下测量、例如 TO220、TI 和竞争对手的数据表中的行业标准值为62摄氏度/瓦 我检查了其他供应商的数据表、其中一些供应商的数据表包括当 D2PAK 安装在1平方英寸的 PCB 上时、Rtheta (j-a)= 40摄氏度/瓦。 铜焊盘。 当 CSD19532KTT 安装在1平方英寸的 PCB 上时、该数字应该是一个很好的数字。 铜焊盘。