This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24297:OTG 引脚是否可以通过10k Ω 上拉至 SYS 引脚?

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752285/bq24297-is-it-possible-for-otg-pin-to-pull-up-to-sys-pin-through-10kohm

器件型号:BQ24297

大家好、

我的客户希望在他的应用中使用"OTG Pin = High"。
在这种情况下、OTG 引脚是否可以通过10kohm 上拉至 SYS 引脚?
我认为这是可能的、但我想确认、以防万一。

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    雅丽塔

    是的、可以通过电阻器将 OTG 引脚上拉至 SYS。