This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712-Q1:并行使用

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27712-Q1, UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752217/ucc27712-q1-parallel-usage

器件型号:UCC27712-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC27714

尊敬的先生。

我的定制需要高电压稳健性半桥栅极驱动器、因此介绍了这种驱动器

UCC27712-Q1。 另一方面、它们需要更强大的拉电流/灌电流

比 UCC27712-Q1高1.8A/2.8A。

现在、他们正在询问如何并行使用 UCC27712-Q1来增强

电流能力。 请提供您的建议。

 输入控制与 UCC27712-Q1和添加镇流功能

  用于在每个输出上进行平衡的电阻器。

  UCC27712-Q1上是否可能存在这种用法?

2.请告诉我们另一种增强电流能力的解决方案

  如果您有的话。

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hydeyuki、

    感谢您为您的客户提供 UCC27712-Q1支持。 我是一名支持此器件的应用工程师、将解答您的问题。

    为了提高 UCC27712-Q1的电流能力、有几个选项可供选择。 如果不需要符合汽车标准的器件、则 UCC27714具有较高的4A 拉电流和灌电流额定值、如果此电流能力足够、则应考虑使用此器件。

    对于并联 UCC27712-Q1驱动器、TI 尚未测试此配置、存在一些问题。 由于高侧驱动器相对于 HS 节点浮动、因此可能 存在一个驱动器器件与另一个驱动器件之间传播延迟差异的问题。 传播延迟的这种差异可能会导致高电压开关节点与驱动器的时序差异出现问题。 由于我们尚未测试此配置、因此目前我不建议并联高侧驱动器。

    另一种风险较低且成本较低的简单配置是将 NPN/PNP 缓冲器添加到 UCC27712-Q1驱动器的输出中。 在某些应用中、这种方法用于提供非常高的驱动电流。

    请参见下图。 如果您看不到预期的图表、请告诉我、因为我们的系统在最后一天左右遇到了一些问题。

    此致、

    Richard Herring