This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:有关短路测试条件下过流保护的问题

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC28951, UCC27528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752364/ucc28950-question-about-overcurrent-protection-on-short-circuit-test-condition

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: UCC28951UCC27528

当测试 UCC28950的短路条件时、输出 FET 断开。

我认为过流保护无法响应、因为在短路测试条件下、不丰富的电流过快。

请告诉我以下两点、以测量过流保护和短路测试条件;

--------------------------------------

①Is 是否有针对由外部组件损坏 FET 的对策?

我认为小型 CSS 可以快速响应过流保护、这是个好主意吗?

如果有其他想法、请告诉我。

②Is 是否有关于 UCC28950 (或 UCC28951)短路测试的文档?

⇒例如、应用手册、参考设计、设计指南等

--------------------------------------

客户状况低于;

・Ω 输入:750V

・Ω 输出:140V/10A

・Fsw:100kHz

・μ A 配置的过流保护阈值:16.5A

・在短路测试中的电流为 INLush:大约50A

・四个输出 FET 也会损坏

・FET:IPW90R340C3(Infineon)

www.farnell.com/.../83257.pdf

・FET 驱动器:UCC27528

・μ V 开关电压是干净的(高过冲和过压没有问题)

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Satoshi

    我不知道 UCC28950 EVM 的任何短路测试结果。

    当您在输出端 c 时、占空比将变得非常小-这通常足以在输出电压较低时防止 s/c -例如、由于杂散电阻(例如输出 PCB 轨道等提供的电压下降)中的电压下降、因此输出为12V 电流的限制。

    当输出电压为高电平时(在您的情况下为140V)、则杂散电阻要小得多、并且窄占空比将驱动高电流。  

    您可以采取一些措施来帮助这种情况

    1/减少 SS 电容器、从而减少 ILIM 时间- UCC28950数据表中的图42。

    2减少对 CS 信号的滤波、以便更快地响应峰值电流

    3减少传播延迟—特别是在 OUTx 的关断边沿和 MOSFET 开关实际关断的时间之间。

    4在次级上使用一个单独的快速 OCP 来直接感测输出电流的增加。

    此致

    Colin