This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:当输出功率高于1kW 时、PSFB 无法使用 UCC28951

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC21521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752457/ucc28951-the-psfb-can-t-work-using-ucc28951-when-the-output-power-higher-than-1kw

器件型号:UCC28951
主题中讨论的其他器件: UCC21521

您好!

客户使用 UCC28951作为相移全桥控制器、并使用 UCC21521C 作为 SiC 驱动器、输入电压为500VDC、输出为27.5V/3kW。

该电路参考数据表、如下所示。

问题是、在电压模式和电流模式下、当输出功率高于1.3kW 时、输出将具有大纹波。 下面是 QD 的测试波形。  

黄色为 UCC28951输出信号、绿色为 UCC21521输出信号、蓝色为电感器电流。

您可以看到 UCC28951在工作过程中丢失了一个脉冲、这 会导致 输出产生较大的纹波。 如果输出电压高于32V、负载将进入 OVP 模式、输出电压将恢复到27.5V。  

当输出功率低于1kW 时、该电路 可以正常工作。  

它是否可能是由环路响应引起的?  您能不能帮您提出一些想法。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Betty

    此问题的最可能原因是噪声耦合到 IC 中。 请查看 PCB 布局-尤其是 SYNC 和 OUTx 信号不会在 IC 体下方或靠近 CS 信号线的位置传递。

    如果您愿意、我可以查看您的 PCB 和原理图-

    此致

    Colin