This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070-Q1:轻负载下的单相运行/升压应用

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070-Q1, UCC28220-Q1, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752074/ucc28070-q1-single-phase-operation-at-light-load-booster-application

器件型号:UCC28070-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC28220-Q1UCC28070

您好!  

有关 UCC28070-Q1的两个问题。  

1-您可以在直流/直流应用中将此器件用作升压控制器吗? 我的客户在考虑使用 UCC28220-Q1、但后来他们意识到需要频率抖动。 因此、他们现在希望在直流/直流升压应用中使用 UCC28070-Q1。 在直流/直流升压器应用中使用 PFC 控制器时、您是否遇到任何障碍?  

2:它们使用 UCC28070-Q1作为双相、但在轻负载时、它们希望器件切换到单相(禁用另一相)。 您知道如何实现这一点吗? 他们认为、他们可以将一相(CSB)的电流感应引脚提升到峰值电流限制(PKLMT)之上。 然后、一个相位应被禁用、另一个相位将正常工作。 您认为这会起作用吗? 还有其他想法吗?  

它们需要 AECQ100器件。  

此致、

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jon、
    UCC28070需要来自输入电压采样引脚的过零信息才能正常工作、因此 UCC28070不能直接用于直流/直流条件。 但是、如果您向输入电压引脚添加虚拟信号、它可以正常工作。
    UCC28070无法停止一个相位、因为 UCC28070需要控制两个相位的电流共享。