This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:可以使用12V@8A SEPIC?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752081/tps40210-12v-8a-sepic-possible

器件型号:TPS40210
主题中讨论的其他器件: LM5155

大家好、

您是否认为、借助 TPS40210的栅极驱动强度、您可以设计隔离式4V-18V IN -> 12V@8A OUT SEPIC? 您认为 FET 太差了吗?

我知道还有很多其他因素、但想知道你们是否有一个一般的想法。 鉴于 TI.com 上有如此多的 TPS40210 SEPIC 参考设计、其中没有一个非常接近、这让我感到紧张。  

客户有一个 TPS40210设计、可在他们希望调整的不同负载条件下工作。

谢谢、

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    TPS40210驱动器峰值电流仅为0.4A、看起来不够强、无法驱动提供100W 功率的开关。 我推荐 LM5155、这是我们最新的升压/反激式/SEPIC 控制器、驱动器峰值电流为1.5A。 它现在正在取样、很快将被 RTM 发布。

    谢谢、
    Youhao Xi