This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40422:温度传感器布局

Guru**** 2581325 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752105/tps40422-temperature-sensor-layout

器件型号:TPS40422

您好!

在 TPS40422的数据表中、布局建议和原理图注释(第24和62页)都建议将温度感测 BJT 放置在靠近电感器的位置。

例如、选择电感器而不是 FET 的原因是什么? 我想答案是它取决于设计,但我想确保。

谢谢!

此致、

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alberto、

    TPS40422使用电感器 DCR 进行电流检测。 电感器 DCR 随温度变化。 感测到的温度将用于电流读数上的温度补偿。 这就是我们建议将 SENSE BJT 放置在靠近电感器的位置的原因。

    建议将 BJT 放置在靠近电感器的位置、但在 BJT 和电感器之间添加接地铜以屏蔽噪声。
    使用单独的接地迹线作为返回迹线。
    在 BJT 旁边添加一个旁路电容器。

    谢谢