This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:BQ25790 UVP

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790, BQ25790EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179116/bq25790-bq25790-uvp

器件型号:BQ25790

您好!

我在2S 18650/3500mAh 电池充电中使用了 bq25790、将 PROG 电阻器设置为8.2k。

电池最初完全充电(完全高达8.4V)、为 25 Ω 系统负载提供相同的电压。

关闭外部 PS 后、它们会缓慢地降至 VBAT=5.72V 和 VSYs=5.71V、并且没有停止。

  1. bq25790是否具有硬件/内置欠压保护(UVP)、其默认电平是多少?
  2. 可使用哪些内部设置/寄存器来更改 UVP 电平?

谢谢、

Semion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Semion、

    外部 PS 电压是多少?  790具有7V VBUS OVP 设置、当使用较高电压 PS 时必须增加该设置。

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    问题是、如果没有外部 PS 电压、内部(BATFET)和外部运输 FET 都不会从负载中关闭电池、因此电池会继续放电并最终损坏。

    即、连接到 bq25790的已耗尽的2S 电池(@VBAT=5.72V)会继续由负载放电。

    此致、

    Semion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Semion、

    内部 BATFET 具有始终允许电流从 SYS 流向 BAT 的体二极管。  外部运输 FET 只能在运输或关断模式下关闭。  电池充电器不能提供初级过放电保护。  电池组保护器电路具有过压和过放电保护电路。  

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的澄清。

    但我在 DS 中看到两个参数(VBAT_OTGZ 和 VBAT_UVLO)限制了电池在低电压下运行。

     这些电压是充电器停止工作的电压吗?

     我使用 BQ25790EVM (BMS027)评估模块、在断开的跳线 JP5和 JP13处使用 ShipFET、Q5。

    如果没有外部 PS 电压、在电池连接时、Q5不应持续保持开启状态、因为其 Vgs 相对于 Vs 为负、即 Vs=vs-0.75V。

    在这种情况下、电池如何保持与 BAT 引脚的连接? 即、通过什么电路?

    此致、

    Semion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smion、

    VBAT_OTGZ 是反向/OTG 模式关闭时的电池电压。  VBAT_UVLO 是内部 BATFET 的充电器电荷泵可以更长时间导通 BATFET 的电压。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    目前尚不清楚的是,在 PS-OFF ShipFET 的情况下,Q5 (N 沟道)在其直接连接(即 VDS 正极和 Vgs 负极)进行导电,从而为充电器的引脚 BAT 提供电压。

    请澄清。

    谢谢、

    Semion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ...也就是说、在这种情况下 、电荷泵不工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Semion、

    我本应该更加清楚。  有两个电荷泵、一个用于驱动内部 BATFET、另一个用于提供 SDRV 引脚电压以驱动 shipFET。  下表列出了每个器件的 UVLO、其中 FLOT 为最高值。  shipFET 电荷泵输入为 BATP 引脚。

    请注意、内部 BATFET 具有一个体二极管、用于设置 SYS =电池电压减去一个二极管压降。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jeff

    正如我看到的、PS 打开和关闭时的电荷泵功能是不同的。

    不带 PS 电压的电荷泵明显弱于 VBUS 电压。

    此致、

    Semion