您好!
我在2S 18650/3500mAh 电池充电中使用了 bq25790、将 PROG 电阻器设置为8.2k。
电池最初完全充电(完全高达8.4V)、为 25 Ω 系统负载提供相同的电压。
关闭外部 PS 后、它们会缓慢地降至 VBAT=5.72V 和 VSYs=5.71V、并且没有停止。
- bq25790是否具有硬件/内置欠压保护(UVP)、其默认电平是多少?
- 可使用哪些内部设置/寄存器来更改 UVP 电平?
谢谢、
Semion
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我在2S 18650/3500mAh 电池充电中使用了 bq25790、将 PROG 电阻器设置为8.2k。
电池最初完全充电(完全高达8.4V)、为 25 Ω 系统负载提供相同的电压。
关闭外部 PS 后、它们会缓慢地降至 VBAT=5.72V 和 VSYs=5.71V、并且没有停止。
谢谢、
Semion
尊敬的 Jeff:
感谢您的澄清。
但我在 DS 中看到两个参数(VBAT_OTGZ 和 VBAT_UVLO)限制了电池在低电压下运行。
这些电压是充电器停止工作的电压吗?
我使用 BQ25790EVM (BMS027)评估模块、在断开的跳线 JP5和 JP13处使用 ShipFET、Q5。
如果没有外部 PS 电压、在电池连接时、Q5不应持续保持开启状态、因为其 Vgs 相对于 Vs 为负、即 Vs=vs-0.75V。
在这种情况下、电池如何保持与 BAT 引脚的连接? 即、通过什么电路?
此致、
Semion
您好、Semion、
我本应该更加清楚。 有两个电荷泵、一个用于驱动内部 BATFET、另一个用于提供 SDRV 引脚电压以驱动 shipFET。 下表列出了每个器件的 UVLO、其中 FLOT 为最高值。 shipFET 电荷泵输入为 BATP 引脚。
请注意、内部 BATFET 具有一个体二极管、用于设置 SYS =电池电压减去一个二极管压降。
此致、
Jeff